This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:引脚连接

Guru**** 2522720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086161/sn74lv123a-pin-connection

部件号:SN74LV123A

不使用 SN74LV123APW 的2Cext 和2Rext / Cext 是否可以保持未连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tatsuki,

     外接/外接 引脚是一个模拟输入/输出,可连接到内部比较器:

    此引脚不应保持浮动。 该针脚的端接高度应高(直接连接到 Vcc)。

     外接插头内部连接到接地,您也可以在外部接地,但不需要。  

    此致,

    塞巴斯蒂安