This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:部件号为 SN74LVC1G126YZPR 的所需电压级别 VOL,VOH

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086383/sn74lvc1g126-required-voltage-level-vol-voh-for-the-part-number-sn74lvc1g126yzpr

部件号:SN74LVC1G126

大家好,团队

我们正在与1.8V 逻辑连接,因此您可以为部件号 SN74LVC1G126YZPR 提供电压电平 VOL,VOH。

此致,

卡拉亚拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用1.65 V 的数据表值;假设这是1.8 V±0.15 V 电源的最坏情况。