This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4081B:最大输出电流,带5V 电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4081B, CD4018B, SN74LVC1G08, SN74AHC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085876/cd4081b-max-output-current-with-5v-power-supply

部件号:CD4081B
“线程”中讨论的其它部件: CD4018BSN74LVC1G08SN74AHC08测试

大家好。

在我的项目中,我使用了 CMOS 和门 CD4081B IC。

如下图所示,我放置了两个 NPN BJT (BC817-40)和两个的输出以及 CD4081B 的门。

  

对于1kOhm 基座电阻器,引脚10到 Q3基座的电流为(4.6-0.7)/1k=3.9mA

我注意到引脚4的电流主要高于上述电流,因为这种电流供应 Q3基座和 U5C 输入。

CD4018B 的数据表显示,当 VDD 为5V 时,“输出高(源)电流 IOH 最小值”为-1mA (典型值)@25°C (这是我的情况)。

问题是:我可以从两个输出(引脚4和引脚10)中获得多少电流(最大)? 我认为 CD4081B 无法提供我需要的电流。

巴西,

加布里埃尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 mA 值是典型值,因此不能保证。 根据温度,您必须设计0.5或0.4 mA。

    CD4000设备经过优化,可获得更高的电压。 使用 SN74AHC08之类的产品,或者使用一个能够驱动两个晶体管(如 SN74LVC1G08)的单一栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    我无法更改 IC,因为 PCB 已经制作,而其他 IC (例如 TTL 和栅极)的引脚不同于 CD4081B (TSSOP14)。

    因此,我认为最好的选择是将基本电阻值从1kOhm 修改为10kOhm。 10千欧时,我有(4.6-0.7)/10k =0.39mA。 此外,使用10kOhm 值,我可以正确驱动 NPN 晶体管。 施加到收集器的负载是具有20mA 电流的 LED。

    你怎么看?

    巴西,

    加布里埃尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加基本电阻器只会减少您从其中获得的电流。

    对于20 mA LED,您需要大约1 mA 基本电流。 只需使用2.2 kΩ 左右;以及 CD40835G 的输出阻抗(约500…) 1000 Ω),这将是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好。

    但1mA 高于可从 CD4081B 获得的电流。 我们在每条通道上讨论的最大电流为0.5 mA 或0.4 mA。

    所以,我认为正确的基本电阻值是10kOhm。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定电流保证达到指定的压降。 可能会在电压降较高的情况下消耗较高的电流(参见图8和图10)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很清楚这一点。

    由于我想使用 CD4081B 的所有余量,我想我会选择较高的基电阻值。

    我测试时电阻为10千欧,测试工作正常。