This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:外置的泄漏电流

Guru**** 2782545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085657/sn74lvc1g123-leakage-currents-of-cext

部件号:SN74LVC1G123
“线程”中讨论的其它部件:SN74LV123A

您好,Team,

根据数据表,上电流0.25µA /下电流引脚的最大值为+/-k Ω。  

理论上,外接的漏电流会减慢外接的充电速度,因此我希望脉冲持续时间更长,对吗? 但是,PSpice 模拟显示脉冲较短,泄漏电流较高。

我们是否必须在外接式充电电流中增加或减去0.25µA Ω?

谢谢,祝好,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hans,

    您使用的是什么 PSpice 模型? 我们没有任何针对单稳态多振荡器的更新模型,许多旧型号仅适用于特定的用例。 如果您尝试调整外部电阻器的大小,泄漏电流将限制电阻器的大小。 电阻器应 介于10kΩ Ω 和 1MΩ Ω 之间,以使输出电压降最小。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian,您正在使用哪种电阻器?  我不理解 Rext 如何影响输出信号的任何压降。

    在此可 与74LVC1G123一起使用的 POST 最大 REXT 和 CEXT 值中  ,TI 人员表示“REXT 或 CEXT 没有上限”。

    对于 Vcc=5V 和 Rext=20M,Rext/Cext 针脚处的指定输入电流为0.25µA Ω。 这是否意味着无法按如下所示对 ext 进行充电?

    我使用了 TI.com 提供的 SN74LV123A PSpice 模型。

    谢谢,祝好,汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hans,

    我指的是 ext。  

    电阻值过大可能导致 Vcc 的压降过大,无法进行输出切换。 考虑到电阻器的大幅下降,外接电压的充电速度将无法达到足够高的电压。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你  

    谢谢你。 所以我们的建议是使用 ext,max =1mohm,这很有意义:-)

    此致,汉斯