This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086308/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45

部件号:SN74LVC2T45

大家好,团队

我 在应用程序中使用 SN74LVC2T45。 我正在从3.3V 转换为5V。 我已将 VccA 与 DIR 引脚和 VccB 连接至5V。 我用3.3V 给 A1,A2进纸,但在 B1,B2处看不到任何输出。 请帮我解决问题。请找到下面的电路,并帮助我解决问题。

请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛加姆,您好!

    一旦开关打开,输入处的电容将放电,直到二极管不再向前偏压,之后只有一条通道供泄漏电流放电, 因此,输入达到0 V 需要很长时间。您需要将电阻器与二极管平行放置,以便放电到地面。 10kΩ A k Ω。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意。 但在我的情况下,二极管正在工作,IC (A1,A2)的输入电压为3.3V。 在这种情况下,我应该在输出正确时获得5V,我是指 B1,B2。 假设我绕过二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛加姆,您好!

    您是否能够将新设备换入主板并将旧设备放置到已知工作正常的主板上? 我想看看是由主板还是设备导致问题。

    此致,

    塞巴斯蒂安