This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:电压电平转换器的端口阻抗(TXS0102/TXB0102/LSF0102)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085562/txb0102-port-impedance-of-voltage-level-translator-txs0102-txb0102-lsf0102

部件号:TXB0102
“线程”中讨论的其它部件: TXS0102LSF0102

关于电压电平转换 器(TXS0102 / TXB0102/LSF0102) ,

如果电源电压供应到 VccB (或 Vref_B)端口,而不是 VccA (或 Vref_A)端口(= 0V),

如果启用端口(OE 或 EN)设置为低电平输入电压,则端口 B1和 B2是否处于高阻抗状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-san,

    所有这些器件都将在所述条件下具有高阻抗状态的所有引脚。

    LSF 设备有点不同,因为它不是缓冲设备-当共享门(EN)引脚保持在0V 时,所有通道将被禁用(切断模式)。 请务必注意,这应该通过漏极开路来完成,因为 LSF 中的 EN 引脚是偏置电路中的重要组件,而将其“偏高”也会禁用设备的转换功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。


    请告诉我以防万一。


    对于 TXS 和 TXB 设备,我知道端口在您标记为黄色的条件下处于高阻抗状态,
    但 B 端口是否也处于高阻抗状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不清楚--我们必须等待支持该团队的应用程序团队返回办公室(下周),届时他们应该能够回答。