This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS09:不同的输出上拉电压

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1083200/sn74hcs09-different-output-pull-up-voltage

部件号:SN74HCS09

大家好,团队

对 SN74HCS09的通道使用不同的输出上拉电压是否正常? 我们目前正在使用 具有5V Vcc 的 SN74HCS09。  

其三个通道将接收3.3V 电平的信号。  输出上拉电压为3.3V。 而另一个通道也将接收3.3V 电平,但输出拉升为1.8V。 这是否有效?

提前感谢!


此致,

Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    是的,这将奏效。 由于此器件具有正极钳位二极管,只要输出电压小于或等于 Vcc,该器件将正常工作。  

    此致,

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sebastian,

    非常感谢! 只是一个后续问题, 如果输入 (A 和 B)如下,设备的输出(Y)状态会是什么?

    A B Y
    Z H ?
    H Z ?
    Z Z ?

     
    Z =高阻抗


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入始终具有高阻抗。

    如果您没有驱动输入,它是浮动的,其电压是随机的。 这可能会产生不良影响;请参阅 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?