This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:负下冲参考

Guru**** 2675615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086512/sn74lvc244a-negative-undershoot-consult

部件号:SN74LVC244A

大家好,团队

客户发现负下冲值接近-0.7V,持续~5ns。 据我了解,只要客户保证进入端口的电流小于50mA,那么这里应该接受哪种电流,对吗?  

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    (如果没有串联电阻,IBIS 模型可以帮助估算电流。)