This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:每个电平移动引脚之间有多少传播延迟匹配?

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1084590/sn74axc4t245-q1-how-much-propagation-delay-matching-among-each-level-shifting-pins-does-it-has

部件号:SN74AXC4T245-Q1

大家好,团队  

每个电平移动引脚之间的传播延迟匹配量是多少?  

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ochi-san,

    我相信您正在要求进行信道对信道偏移。

    由于数据表中不包含该信息,我预计数据表中没有描述该信息的特征。

    目前,支持此设备的团队不可用,因此我无法为您获取更多信息。

    我建议客户在数据表规格范围内工作,因为我们只能保证这些规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯  

    非常感谢!

    此致,
    Ochi