This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:SN74AUP2G17上的 IOFF 详细信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086809/sn74aup2g17-ioff-details-on-sn74aup2g17

部件号:SN74AUP2G17

您好—

我一直在研究 SN74AUP2G17的应用,它可以在 VCC 处于0V 时将输入线路驱动到1.8V。 此应用要求零件不会从向其提供1.8V 电压的输入引脚驱动 VCC 引脚或输出引脚。 我已经查看过其他论坛帖子,并找到了有关此事的应用说明 SCDA015B,但它们是针对交换机系列而不是逻辑门编写的。 我看到数据表具有用于部分断电的 Ioff 功能,但数据表第5页的详细信息并未明确 Ioff 保护是否可以防止 VCC = 0V 时 VCC 引脚向后驱动以及 VCC = 0V 时输出隔离。

请告诉我所选 SN74AUP2G17是否适合此应用? 谢谢!