This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SN74LVC125

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1087195/sn74lvc125a-sn74lvc125

部件号:SN74LVC125A

如果 IC 由3.3V 供电,每个引脚的输出电压将是多少?
在数据表中,建议提供 Vcc 输出。 是否有人检查过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inam 您好,

    由于  VCC = 3.3V 未提供 VOH,我们必须使用现有数据查找 VOH。  

    流 IOH 为24mA 时,VOH 为2.3 V。 电源电压为3.0V,这表示整个 PFET 的电压降为0.7V (VCC- VOH= 0.7V)。 因此,当电源为3.3V 和24mA 输出电流时 ,VOH  = 3.3V - 0.7V = 2.6V

    请参阅此常见问题 解答当电源为 Y 时,输出电压是多少?  了解更多详细信息。

    此致,

    塞巴斯蒂安