This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17, SN74HC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1087746/sn74lvc3g17

部件号:SN74LVC3G17
“线程: SN74HC14”中讨论的其它部件

我计划使用施密特触发器来减少来自摄像机信号的噪音。 我不确定要考虑和选择哪些参数。如果说 SN74LVC3G17和 TC74HC14AF 之间的区别,这将大有帮助。 LVC 与 HC 有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要参数包括电压,速度和所需的驱动强度。

    TC74HC14是 SN74HC14的克隆(也是逆变器)。

    与 HC 相比,LVC 器件速度更快,输出更强,输入电压容错。 对于您的应用,这可能无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,但我想知道的区别是 SN74LVC3G17和 TC74HC14AF 之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeevan,

    SN74LVC3G16是6通道无反相缓冲器。

     TC74HC14AF 一个3通道反相缓冲器。

    相比 HC 系列和 LVC,LVC 设备速度更快,驱动强度更高,电源电压范围更大(1.65V 至5.5V)。  

    此致,

    塞巴斯蒂安