This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B:有关其型号的更多信息

Guru**** 2845070 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085695/cd4010b-further-information-for-its-model

部件号:CD4010B

各位专家:

你好。

客户知道我们没有 CD4010B 的模拟模型。 但是,TI 数据表显示了此部件的通用模型。 它显示了二极管在输入和输出导轨上的上拉,一个 RDSon,以及在输出上一个二极管从接地上拉至输出引脚。

我们能否提供有关此模型的更多信息,例如 RDSon 的价值?

有关此模型的更多信息也将有所帮助。

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    输出阻抗可根据提供的数据表值计算。

    例如,在15V 电压下,测试设备的低输出电压(VOL)为1.5V,并测量16mA 的输出电流(在最坏的情况下)。 这表示 VOL/IOL 的电阻= 93.75欧姆。

    同样,在高行驶时,输出电压为13.5V,电流为1.1mA。 这表示电阻(VCC-VOH)/IOH = 1363欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,埃米尔。

    我还有一个关于 CD4010的问题。 数据表表示直流输入电流的绝对最大值为+/- 10mA。 此部件在给定时间内是否具有浪涌电流额定值?

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    不能,我们通常也将“直流输入电流”视为瞬时电流限制。 没有理由通过输入处的锁模二极管驱动接近10mA。 如果您需要吸收这种电流,我建议添加一个外部锁模二极管来处理它。