This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:低输出电流超出结果

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC14, SN74LVC14A, SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088177/sn74ahc14-low-output-current-exceed-result

部件号:SN74AHC14
“线程”中讨论的其它部件:SN74ALVC14, SN74LVC14A, SN74LV14A

你好,AE,

很高兴见到你,我是阿历克斯。 我的账户发现低电平输出电流 IOL 在3.3V 电源中仅为4mA。

如果 IOL 略高于4mA 但小于5mA,会导致什么? 您是否有 P2P 设备推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会吸收更多电流,但可能会超过0.5 V 的指定 VOL。

    可能的替代方案包括 SN74LVC14A,SN74ALVC14或 SN74LV14A。