This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:关于上升和浮动波形

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1085793/lsf0108-about-rising-and-floating-waveforms

部件号:LSF0108
“线程: SN74AXC1T45”中讨论的其它部件

大家好, 我正在考虑使用 LSF0108。

目前,我们正在进行评估,但波形的上升和浮动是一个问题。
模块规格令人满意,但我们希望加以改进。

尝试更改拉电阻常数。
但是,我遇到了麻烦,因为“波形浮动”和“没有上升”。

请告诉我是否有改进的方法。

有关详细信息,请参阅随附的 Excel。

e2e.ti.com/.../LSF0108-Waveforms.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishikawa-san 您好,

    首先,请允许我对您的帖子未得到回复的延长时间表示歉意。 一般来说,我们将在24小时内回答任何帖子,但我们的跟踪系统已更改,直到今天我们才看到此帖子。

    您发现的两个问题都是使用基于无源锁模 FET 的转换器时的预期性能权衡。

    可以通过减小设备高压侧的上拉电阻器尺寸来提高设备的速度,但这将增加输出的低态电压(V_OL,或您所称的“波形浮动”)。 要降低 V_OL,必须降低上拉电阻,否则驱动器必须更强。

    通过降低负载电容也可以提高速度,但这通常是通过降低设备高压侧的轨迹长度来实现的,而使用已经构建的系统则无法轻松实现。

    在这种情况下,您可能无法使用 LSF 转换器来应用此应用程序。

    我建议尽可能使用有效的转换器,如 SN74AXC1T45。 这将极大地改善输出波形,但它会剥夺自动双向信号的功能。

    如果需要自动方向,我建议尽可能使用 TXB01xx 系列转换器(当没有上拉或下拉电阻器且驱动器为推拉时)。 否则,我建议使用 TXS01xx 系列转换器,该转换器的工作方式与 LSF 类似,但增加了一些电路以加快转换速率。