This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:50Mbit 电平需要1.5V 到3.3V 的偏移

Guru**** 2530360 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E, TXB0108, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1087969/lsf0108-50mbit-level-shift-needed-1-5v-to-3-3v

部件号:LSF0108
“线程”中讨论的其它部件: TXS0108ETXB0108TXB0304

您好,

我需要将50Mbit 信号从1.5V 切换到3.3V,需要自动方向检测,8通道(4个也正常)。

LSF0108看起来很有希望,但在 PSPICE 中模拟时,延迟太多。

TXB0304,TXB0108或 TXS0108E 是否是一个好的解决方案? 没有 PSPICE/TINA 模型,所以我无法模拟...

最佳

基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    LSF0108在其活动信道中不包含缓冲区,因此不会实际地增加周围电路的延迟。 延迟由周围的 RC 组件控制。

    您使用什么电阻和电容器值来设置延迟?  

    此致,

    塞巴斯蒂安