This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP3G14:功耗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP3G14, TPS3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088765/sn74aup3g14-power-consumption

部件号:SN74AUP3G14
主题 :TPS3421中讨论的其他部件

您好,,ö m团队

请帮我解决以下问题吗?  “TPS3421+SN74AUP3G14”用于系统中重置MCU,其中SN74AUP3G14用于翻转重置信号。 SN74AUP3G14的输入端具有10k上拉电阻。

1,如何计算非门自身的静态功耗,是A+B吗?
2,此外,我认为是因为非门的输入和电源电压之间存在电压差,导致非门的上P-MOSFET传导弱,即VCC到GND的漏电流。 请提供您的意见。 如果这是原因,如何避免?

谢谢,此致,

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    ,如何计算非门自身的静态功耗,它是A+B吗?

    无需计算。 数据表列出了典型值和最大值:

    2,此外,我认为这是因为非门的输入和电源电压之间存在电压差,导致上P门的微弱传导,而不是来自VCC的电流。 请提供您的意见。 如果这是原因,如何避免?[/QUOT]

    从原理图中,我看不出输入电压和电源值之间存在差异的任何原因。

    但是,如果是这种情况,则会增加直通电流。 数据表在deltaIcc规范中为此提供了一个数据点:

    在0.6V的电压差下,最多可以添加50uA。 较大的差异会导致更大的电流。

    同样,如果采用10k上拉,我希望导轨处的电压为。 如果10k电阻器导致0.6V的电压变化,则需要60uA ....