This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:SN74LVCH8T245RHLR

Guru**** 1288450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088430/sn74lvch8t245-sn74lvch8t245rhlr

部件号:SN74LVCH8T245

你(们)好

您能否将 SN74LVCH8T245RHLR IBIS文件发送给我?

谢谢

Amnon

apomerants@iai.co.il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    IBIS文件可在以下产品文件夹中找到:

    https://www.ti.com/product/SN74LVCH8T245#design-tools-simulation 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但不适用于RHL软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以将此代码添加到TVSOP包寄生虫下面的模型中:

    |************************************************************************
    |组件LVCH8T245_RHL 24引脚QFN
    |************************************************************************
    |
    [组件] LVCH8T245_RHL
    [制造商] Texas Instruments,Inc.
    [包装]
    |典型值最小值最大值
    r_pkg 3.700e-02 2.500e-02 5.300e-02
    l_pkg 8.060e-10 5.310e-10 1.139e-09
    c_pkg 1.880e-13 5.700e-14 3.100e-13
    |
    |************************************************************************
    |
    [pin] signal_name model_name r_pin L_pin C_pin
    |
    1 VCCA电源4.700e-02 1.028e-09 3.100e-13
    2 DIR LVCH8T245_DIR 5.300e-02 1.139e-09 2.800e-13
    3 A1 LVCH8T245_IO 3.400e-02 7.350e-10 2.480e-13
    4 A2 LVCH8T245_IO 3.300e-02 7.260e-10 2.460e-13
    5 A3 LVCH8T245_IO 3.200e-02 6.830e-10 2.620e-13
    6 A4 LVCH8T245_IO 3.000e-02 6.550e-10 2.410e-13
    7 A5 LVCH8T245_IO 3.000e-02 6.580e-10 2.400e-13
    8 A6 LVCH8T245_IO 3.100e-02 6.770e-10 2.330e-13
    9 A7 LVCH8T245_IO 3.500e-02 7.590e-10 2.490e-13
    10 A8 LVCH8T245_IO 3.700e-02 7.990e-10 2.540e-13
    11 GND 4.500e-02 9.840e-10 2.710e-13
    12 GND 4.500e-02 9.870e-10 2.580e-13
    13 GND 4.100e-02 8.860e-10 2.340e-13
    14 B8 LVCH8T245_IO 4.700e-02 1.014e-09 2.510e-13
    15 B7 LVCH8T245_IO 3.600e-02 7.740e-10 2.390e-13
    16 B6 LVCH8T245_IO 3.600e-02 7.870e-10 2.540e-13
    17 B5 LVCH8T245_IO 3.200e-02 7.070e-10 2.350e-13
    18 B4 LVCH8T245_IO 2.900e-02 6.430e-10 2.300e-13
    19 B3 LVCH8T245_IO 3.000e-02 6.450e-10 2.300e-13
    20 B2 LVCH8T245_IO 3.300e-02 7.100e-10 2.360e-13
    21 B1 LVCH8T245_IO 3.800e-02 8.150e-10 2.570e-13
    22 NOE LVCH8T245_NOE 3.600e-02 7.750e-10 2.390e-13
    23 VCCB电源4.700e-02 1.015e-09 2.510e-13
    24 VCCB电源4.100e-02 8.850e-10 2.360e-13
    |