This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088567/sn74lvc3g17

部件号:SN74LVC3G17

我尝试使用Ltspice模拟施密特触发器,给出的照片是电路的输出。 输出与数据表中给出的值不一致。 我可以知道根据数据表进行哪些更改以获得输出吗?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出应驱动负载。 MΩ 上拉电阻或下拉电阻(即使是弱电阻,如1 μ m)。

    输入信号无效;电压低于−0.5 V会损坏设备。 (遗憾的是,LTSpice未正确模拟产生的烟雾信号。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着不能使用LTSpice来模拟它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您添加负载并将输入信号更改为2.5 V±2.5 V,则它应该起作用。