This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:意外行为

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088589/txb0304-unexpected-behavior

部件号:TXB0304
线程中讨论的其它部件:TXU0304, SN74AXC4T774

你好,团队成员

客户发现 TXBN0304RUTR的意外行为。  有关详细信息,请参阅附件。

e2e.ti.com/.../TXBN0304.pptx

正如您看到P.3 silde, TXBN0304RUTR无法发送信号。 是否有任何可能的原因?  

由于缺少示波器通道数量,他们无法测量VCCB = 1.8V的波形,尽管我要求使用VCCA在相同的时间测量它。

此致,

高桥北行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-san,

    如果设备保持启用状态,I/O可以在任何状态下启动,因此我看不到任何真正的异常行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    我发现47kOhm上拉电阻器放置在Bx引脚中。 有关所有示意图,请参见随附的。   

    e2e.ti.com/.../TXBN0304_5F00_1.pptx

    它们使用 TXBN0304RUTR进行SPI通信。 您认为上拉式阻尼器适合其使用案例吗?

    是否有其他良好的设备可用于此操作? 或者在通电过程中将OE引脚设为高电压是好主意吗?

    任何建议都很有帮助。

    此致,

    高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB不应与上/下拉电阻器一起使用。 (这是因为它设计用于双向信号。)

    SPI信号是单向的;更好的解决方案是缓冲转换器,如TXU0304或SN74AXC4T774。