This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于50R线路上具有500ps上升/下降时间的3V逻辑信号的建议?

Guru**** 2515930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1089091/recommendation-for-3v-logic-signal-on-a-50r-line-with-500ps-rise-fall-time

主题中讨论的其它部件:SN74LVC3G34UCC2.7517万

团队,

客户正在寻找一款可随时使用的IC/驱动程序,以便:
  -在50R线路的远端生成3V逻辑信号(50R线路上的衰减可忽略不计)。
  -信号为t_Rise / Fall 500ps。
  -电源应为+5V

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果线路以50 Ω 端接,则需要60 mA驱动器。

    您可以组合逻辑缓冲器的多个输出,如SN74LVC3G34。 但它们的上升/下降时间未指定,并且可能过长。

    借助UCC2.7517万等更强大的驱动装置,您可以缩短上升/下降时间。 其指定的上升/下降时间为几纳秒,负载为1.8 nF;负载较小时,您可能可以。

    如果您想要50 Ω 的源阻抗,则需要6 V电源。 所以我们忽略这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,A:

    500ps是一个非常快速的上升边缘。  我们是否知道他们为什么需要这样快的优势?

    您可能需要查看此处的信息: [FAQ]当我将逻辑设备的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况?