This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74 DCU包是否可以作为NL17SZ74US8封装的PIN到PIN替换?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088961/sn74lvc1g74-could-sn74lvc1g74-dcu-package-be-a-pin-to-pin-replacement-for-nl17sz74usg-us8-package

部件号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他部件: SN74LVC2G74

大家好,

SN74LVC1G74 DCU包是否可以作为NL17SZ74US8封装的PIN到PIN替换?

 SN74LVC1G74和 SN74LVC2G74之间有何区别?

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;SN74LVC1G74DCU是NL17SZ74USG的P2P替代产品。

    1G和2G设备相同,但提供不同的封装。