请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088631/tic12400-q1-sampling-range
部件号:TIC1.24万-Q1大家好,
请问,采样是模拟输入的特定值还是范围?
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088631/tic12400-q1-sampling-range
部件号:TIC1.24万-Q1大家好,
请问,采样是模拟输入的特定值还是范围?
弗兰克
您好,Frank,
每个器件输入都可以在 比较器输入模式或ADC输入模式中进行配置。 当输入配置为比较器输入模式时,中断生成的阈值级别可编程为四个可用阈值级别之一:2.0V,2.7V,3.0V和4.0V。 当输入配置为ADC输入模式时,中断生成的阈值级别可配置为从0到1023个不同级别。 有关详细信息,请参阅8.3 .8.4 部分的数据表。
如果您还有其他问题,请告诉我。
此致,
Eric Schott