This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G14:故障排除

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17, SN74LVC3G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088316/sn74lvc3g14-troubleshoot

部件号:SN74LVC3G14
主题中讨论的其它部件:SN74LVC3G17,

您好,

你好。 我有一位客户正在使用SN74LVC3G14和SN74LVC3G17。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我目前正在对同时使用SN74LVC3G14和SN74LVC3G17 (驱动器和逆变器)的接口PCB进行故障排除。 这两个部件的设置与  差速器驱动器类似。 我们遇到的问题是,在大约+85°C时,G14的输出开始振荡,最终输出连续 的VCC电压,而不管输入信号如何。 该设备在两个输入端接收来自函数发生器的TTL信号,因此应在输出端看到TTL信号。 我检查了这两种器件的数据表,在开放空间中,工作温度分别为-40°C和+125°C。 我们正在温度规格范围内操作设备。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备没有TTL兼容输入。 但输入信号可能实际上不是TTL。

    请显示原理图,并指定输入信号的电压级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Ray,

    除了原理图和所需电压电平之外,我们还能在正常工作和出现问题时获取SN74LVC3G14的示波器,输入和输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    你好。 请参阅以下我们的客户对您回复的最新回复。 非常感谢。

    我要附上LTSPICE上的示例设置(基于实际电路)的屏幕截图以及LTSPICE设置的模拟结果。 当然,这些结果是理想的,不考虑温度或其他外部因素,但这应该使我对使用这些TI组件所能获得的结果有一个大致的了解。

    我将很快跟进不同温度下实际设置的示波器数据。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我的猜测可能 是该问题与二极管超温操作有关:

    确切的输出电压在很大程度上取决于二极管的性能。

    此外,1G14和1G17的阈值也会随温度变化而变化(有关极限值,请参见数据表)。 更改输入电压和更改阈值的组合很容易导致输出不再在温度范围内切换。 检查输入信号是否仍符合85C时LVC1G14的数据表规格。