This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC245:内部RC值

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1087961/sn74hc245-internal-rc-value

部件号:SN74HC245

大家好,

我们是否有IC内部RC值可以是信息? 谢谢你。

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    恐怕我不理解-您尝试确定的电阻或电容器值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    现在,我们使用的是B-> A方向。 我们想知道 下面的RC输入。 (红色箭头)

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    将B设置为输入时,我们预期电容介于1和10pF之间,典型值为3pF。

    在6V的1.2MΩ 电流下,泄漏电流高达5μA μ A,因此VCC和接地的最差情况可以建模为 μ A。 对于典型性能,我建议使用120MΩ。