This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:大上拉电阻器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1, TXB0104-Q1, TXU0304-Q1, TXU0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088566/lsf0102-q1-large-pull-up-resistor

部件号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他部件: TXB0104-Q1TXU0304-Q1TXU0104-Q1

团队成员,您好!

LSF0102-Q1是平台中UART的电平转换,从1.8V到3.3V。 bw,除非UART接收器(5.76万bps)出现问题,但TR较慢,是否可以使用47kohm作为3.3V侧的上拉电阻器?

仅供参考。 这是因为调试板中的TXB0104-Q1将连接到LSF0102-Q1的UART节点(3.3V侧),同时禁用LSF0102-Q1。   

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB可能不能与47 kΩ 上拉一起使用(请参阅数据表的8.3 .........5部分)。

    我建议用TXU0104-Q1,TXU0204-Q3或TXU0304-Q1替换两个转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    是的,我理解您对TXB的观点。

    但是,您能否确认LSF0102-Q1的47kohm电阻是否正常?

    谢谢!

    李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LSF将在低电压侧与47 kΩ 配合工作。