This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:SN74LVC245是否可以与Vcc=5V和输入信号VIH=5V,vil=0v一起使用,频率:4M,dt/dv_max=5ns/v?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, SN74AHC245, SN74LV245A, SN74LXC8T245, SN74LV245AT, SN74AHCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088529/sn74lvc245a-can-sn74lvc245-be-used-with-vcc-5v-and-input-signal-vih-5v-vil-0v-frequency-4m-dt-dv_max-5ns-v

部件号:SN74LVC245A
主题中讨论的其他部件: SN74AHC245SN74LV245ASN74LXC8T245SN74LV245ATSN74AHCT245

您好,  

    在SN74LVC245A 数据表中,其推荐的Vcc范围是1.65v--3.6V,但其VCC_max高达 6.5v。  

    SN74LVC245A VCC能否在5V?下正常工作,特别是 在以下条件下,可能存在的风险是什么?

    #1,Vcc=5V,输入信号为VIH=5V,Vil=0v。 使用dt/dv_max=5ns/V时信号频率为4M

 #2,Vcc=5V,输入信号为VIH=3.3V,Vil=0v。 使用dt/dv_max=5ns/V时信号频率为4M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超出推荐的工作条件,则不能再保证电气特性。

    对于5 V电源,请使用5 V设备,如SN74AHC245或SN74LV245A。

    3.3 V信号不适用于正常的5 V CMOS输入。 对于这些设备,请使用具有TTL兼容输入的设备,例如SN74AHCT245或SN74LV245AT,或者使用电压转换器,例如SN74LXC8T245。