This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:[TXB0104QRUTRQ1]电路审查请求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXU0304-Q1, TXU0104-Q1, TXU0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1087734/txb0104-q1-txb0104qrutrq1-circuit-review-request

部件号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他部件: TXU0304-Q1TXU0104-Q1TXU0204-Q1

大家好,TI支持团队

将应用TXB0104-Q1产品,并按下图所示配置电路。

请查看。

请告知除功率级的盖子外,是否还有其他注意事项。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几个导入注意事项(请参阅8.3 数据表中的8.3 .2/BIOS.8.3 .5节)。 此原理图未显示连接到I/O的内容,因此我无法确定是否工作。

    当您有单向信号时,您应改用TXU0104-Q1/TXU0204-Q1/TXU0304-Q1。0204。</s>0304

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯

    感谢您的回复。

    电路图中对您的查询进行了如下描述。

    请重新查看。

    此外,哪个项目最适合单向?

     感谢您的评论。

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有3个来自1.8 V到3.3 V的信号,7个来自3.3 V到1.8 V的信号。这可以通过3x TXU0304-Q1进行处理,VCCA = 3.3 V,VCCB = 1.8 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯

    TXU0304-Q1产品为固定方向产品。

    如电路图所示,如果每个IC驱动UART,PCM和开/关信号,则信号的稳定性会更好。

    如果您按照建议配置电路,则应用的信号将重叠。 您是否有任何理由推荐此部件?

    TXB0104-Q1是双向产品,此产品是否有任何问题?

    请提供建议。

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用TXU0304-Q1可简化BOM。

    如果您确实想要分离这些信号,您可以使用TXU设备的任意组合,即,TXU0204-Q1用于U6,TXU0304-Q1用于U10,任何TXU用于U12。

    TXB有许多潜在问题;请参阅8.3 数据表的8.3 .2/TXB.3/TXB (8.3 .3驱动器) 5部分。