This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC00-Q1:SN74HC00QPWPG4Q1和SN74HC00QPWPQ1之间的差异

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC00-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1089909/sn74hc00-q1-difference-between-sn74hc00qpwpg4q1-and-sn74hc00qpwpq1

部件号:SN74HC00-Q1

各位专家,您好!

客户正在新项目中使用SN74HC00-Q1。 有两个部件号: SN74HC00QPWPG4Q1和SN74HC00QPWPQ1。

在数据表中,SN74HC00QPWPRG4Q1为RoHS和绿色,SN74HC00QPWRQ1为RoHS和非绿色。

1.这两种设备是否符合有害物质的RoHS/ELV要求?
2.如果设备不能满足有害物质的RoHS/ELV要求,是否有任何豁免

您能否分享这两种设备之间的差异?  

此致

郭松贞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Songzhen:

    过去,G4 后缀意味着设备 的评级为"绿色"或"无铅"。 但是,随着时间的推移,所有设备都已被推送到这些新的"绿色"或"无铅"标准,但部件号仍可用,因此客户具有一致的可订购部件号。

    这些部件基本相同,并且都符合RoHS。 唯一的区别是 SN74HC00QPWRQ1 不符合“TI绿色定义”。 有关  TI绿色合规性的详细信息,请参阅本文档TI低卤素(绿色)声明。  

    此致,

    Sebastian