This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T32:SN74AUP1T32DCKR

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086608/sn74aup1t32-sn74aup1t32dckr

部件号:SN74AUP1T32

尊敬的专家:

我们的合作伙伴从TI特许经营在线购买了此产品。 这是他们的协议,以记录和记录,供将来参考。  

他们注意到 SN74AUP1T32DCKR的芯片上没有TI标记。  

请确认:

1.模具与部件号SN74AUP1T32DCKR对应   

2.如果TI确实使用了不带TI标识徽标的通用芯片。

/resize-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-组件-files/151/1172.LABEL.jpg

/resize-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-组件-files/151/DIE.png

提前感谢!         

此致

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    您能否发送更高分辨率的货件标签图片? 我无法读取您提供的图片中的数字。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:  

    查看它在此处是否起作用。

    此外,标签上QR代码右侧的信息详细信息如下:

    (1P) SN74AUP1T32DCKR

    (Q) 3000  (D) 2202+5

    (31T)批号:200.4667万NFM

    (4W) TKY (1T) 220.6619万ZEV

    (P)

    (2P) REV:C (V) 3.3317万

    (20升) CSO:TID (21升) CCO:DEU

    (22升) ASO:NFM (23升) ACO:CHN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您提供此信息,我无法在我们的数据库中找到此数据,因此我正在咨询我们的质量专家。 我会在收到此信息后立即回复。

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Sebastian。 请尽快告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有任何反馈? 感谢您尽快回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我仍在尝试从质量团队获取这些信息,我对延迟表示歉意。 收到回复后,我会立即在此处发布回复。

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我可以确认该芯片对应 于SN74AUP1T32DCKR。

    此致,

    Sebastian