This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:SN74LV165A:原理图检查

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1089699/sn74lv165a-sn74lv165a-schematic-check

部件号:SN74LV165A

e2e.ti.com/.../S.pdf

您好:

我们需要读取 80个输出端口的电平,我们不确定连接是否正确,请 检查 示意图!谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接和电源正确。

    U13的SER输入不能保持浮动。 您可以将其绑定到GND或VCC。

    如果您有长迹线,33 Ω 源端接电阻器在QH等输出前面有意义。 但直接在输入(CLK,SH/LD)的前面,它们是毫无意义的;如果您确实需要这些信号的源端接,应在GPIO3/4引脚附近有一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  原理图将根据您的建议进行修改。