This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC541:输入超过最大额定值7V

Guru**** 2812635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1089462/sn74ahc541-input-over-max-rating-7v

部件号:SN74AHC541
主题中讨论的其它部件:SN74HCS541

大家好,

客户想要验证这一点,最大额定值显示输入不能超过最大7V,但是在注释1中,它似乎暗示只要输入电流小于20mA,输入电压就可以高于7V,这是否正确?

如果客户必须在输入电压超过7V的情况下工作,还需要注意其他事项? 谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我在这里强调了关键因素。 输入夹钳电流值仅对V_I < 0有效。 这不适用于V_I > V_CC,因此没有正极钳位二极管,并且器件不能支持超过7V的输入。

    有关其他详细信息,您可能还会发现以下内容很有帮助: [FAQ]我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)? 

    如果客户正在寻找包含正极钳位二极管的设备,请尝试SN74HCS541。 请注意,即使使用钳位二极管,我们也不建议超过ABS最大额定值,但这可能会导致设备损坏,而且不太可能造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢专家的回答和分享!!

    Andrew