This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:电源关闭时的输出状态

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090315/sn74lvc1g07-q1-output-status-when-power-off

部件号:SN74LVC1G07-Q1

您好,专家,

对于SN74LVC1G07-Q1,当Vcc=0V且输入电压低时,输出状态是什么? 输出引脚处是否存在内部下拉电阻? 如果是,价值是什么? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie:

    此设备具有部分断电功能,如果电源为0V,则输入和输出将进入高阻抗状态。  如果要计算 最坏情况下的输出电阻,可从VOL 规格中得出:ROL = VOL / IOL

    Sebastian