This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:输入电压是否容限5V?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXU0104, SN74LVC541A, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1089836/txs0108e-are-the-inputs-5v-tolerant

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其他部件: TXU0104, SN74LVC541A, SN74LXC8T245

我们目前正在使用TXS0108E从3V3转换为1V8,从B输入转换为A输出(VCCB=3V3,VCCA=1V8),单向操作。

我们正在研究一个临时设计更改,其中一个B输入将被驱动至5V (VCCB仍为3V3)。

我在电气规格中注意到,在正常操作期间,B输入只允许驱动至VCCI或VCCB,即3V3,即使B处允许的绝对最大电压为5.5V。

当VCCB为3V3时,向B输入施加5V信号会有什么后果? 即使数据表指定不执行此操作,是否也允许这样做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS是无源开关。 “输入”和“输出”可能是指边缘加速器。

    无论如何,所有A/B引脚都是输入和输出;更宽的输入电压仅在禁用输出时才会有作用。 VCC+0.5V规格意味着从引脚到VCC有一个钳位二极管。

    对于单向信号,更简单的解决方案是单向电平转换器(2×TXU0104)或具有过压容限输入的缓冲器(如SN74LVC541A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯

    这主要回答了我的问题。 我指定了输入和输出,因为对于我们的应用,我们实际上只能在一个方向(单向)进行转换。 在更新设计以使用更合适的设备(如您提到的设备)之前,我一直在研究TXS0108E是否可以返工。 你的答复证实了我的怀疑。 它不是输入钳位二极管的理想导电方式,因为"延迟"始终是可行的,所以实际上不是一个选项。 我还在考虑 SN74LXC8T245设备,但通过正确地连接DIR引脚来实现单向。

    再次感谢您的迅速回复。