This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV40.404万A-EP:散热信息

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1086820/sn74lv4040a-ep-thermal-information

部件号:SN74LV40.404万A-EP

大家好,

我正在查找此部件 SN74LV4040.404万A-EP的散热信息。 我检查了数据表,但无法找到信息。 (它指向一个断开的链接)。

我特别寻找 "热结到环境电阻和热结到外壳电阻"或"热壳到环境电阻"

 您能为您提供帮助吗? 提前感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我们没有该信息存档。 我将继续提交此数据的请求。   通常需要2周时间才能完成,然后我会在此处发布结果。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    下面是TSSOP封装所需的热量值:

    °C/W
    Theta JA-High K (标准数据表值) 113.3
    THeta JC,TOP (标准数据表值) 42.5
    Theta JB (标准数据表值) 59.8
    psi JT (标准数据表值) 4.1
    psi JB (标准数据表值) 59.2

    此致,

    Sebastian