This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125:输入电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090352/sn74hcs125-input-voltages

部件号:SN74HCS125

您好,

你好。  在SN74HCS125的数据表中,哪里可以找到VIH和VIL值? 如果未在数据表中找到,您能否帮助我们提供VIH和VIL的价值? 请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    此设备具有施密特触发器输入,因此VIH = VT+ max,VIL = VT-min。有关详细信息,请参阅此应用程序报告: 了解施密特触发器

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的查询的回复。 非常感谢。

    因此,我可以将具有最小VOH为2.5V@6V/3mA的TTL逻辑器件(74ABT125)连接到具有2.1V @6V VIH=VT+MIN的SN74HCS125D输入。 我的假设是否正确。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您的VOH最大值在阈值内,则正确。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    你好。 请参阅以下我们的客户对您回复的最新回复。 非常感谢。

    但在应用程序注释(SCEA046)中,您在第2页中共享了一些状态,波形图中显示"输入电平VIH和Vil必须大于(VT+最大值)和小于(VT–最小值),以确保零件切换。" 根据此应用说明(SCEA046),VIH应大于VT+Max,而非VT+min。 哪一项是正确的? 应用说明(SCEA046)或您的确认?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    APP注释正确,VIH应大于VT+Max,并且Vil必须小于VT-min。

    此致,

    Sebastian