This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:用于1.5V和1.8V转换的任何符合空间要求的部件?

Guru**** 2556730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, AFE7950, SN54SLC8T245-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090442/sn74avc4t774-any-space-qualified-parts-for-1-5v---1-8v-translation

部件号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他部件: AFE7950SN54SLC8T245-SEP

TI是否具有用于 SN74AVC4T774或其它部件的空间级部件? 我正在寻找将1.5V的SPI数据从Xilinx Versal FPGA连接到1.8V的TI AFE7950射频采样器的电压转换解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的空间级电平转换器是SN54SLC8T245-SEP。

    但VIH是1.08 V,因此可能不需要转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  也许这更多是从AFE7950到FPGA 1.5V IO组的1.8V数字GPIO问题。 您是否有建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,您可以使用具有过压容限输入的任何缓冲器进行下移转换。 但除了SN54SLC8T245-SEP外,没有在1.5 V下运行的空间额定逻辑器件。

    FPGA可能允许0.3 V差异。