This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:输入转换上升和下降速率

Guru**** 2506685 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090198/sn74ahct244-input-transition-rise-and-fall-rate

部件号:SN74AHCT244

尊敬的团队:

SN74AHCT244的 Δt转换上升和下降速率(μ Δv /μ A)未在数据表中列出。

Δv 3.在应用手册(慢速或浮动CMOS输入的影响)中列出了AHCT系列的 Δt Ω/Ω。

AHCT系列:ΔT Ω/Δv Ω= 20ns/V (最大)

是否可以使用此规范?

此致,

Luna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luna:

    是的,这是可以接受的,我检查了此部件的数据库,这是此设备的最大输入转换率。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian:

    感谢您的快速响应。

    此致,

    Luna