This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 总线保持电路零件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090663/bus-hold-circuit-part

主题中讨论的其它部件:SN74LVC2G17

尊敬的团队:

我们需要一个总线保持电路来保持两个处于同一状态的GPIO。

请建议具有以下要求的部件。

GPIOs支持-2nos

电源电压-3.3V

此致,

Chitharanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用任何缓冲器(例如SN74LVC2G17)和两个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Clemens:

    感谢您的建议......同时请澄清以下疑问。

    假设目前在我的设计中  ,SN74LVC2G17的1A和2A引脚连接到MCU的GPIO,并且在深度断电模式下,GPIO处于三态,此时缓冲输出为1Y和2Y。 ?

    您能否 解释 两个电阻器的连接?

    </s>403.8723万

    只需使用任何缓冲器(例如SN74LVC2G17)和两个电阻器。

    [/引述]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chitharanjan:

    缓冲区的输出状态等于输入状态。 如果您的GPIO是三态的,则驱动它们的唯一因素将是缓冲区,因此输出和输入将保持相同状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您希望每个GPIO都有自己的总线保持电路。 每个电阻器在XA和XY之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Clemens:

    谢谢你们的快速响应......

    是的,我希望每个GPIO都有自己的总线保持电路。

    假设我在1A和1Y之间建立了电阻连接。此并行电阻连接的用途是什么?

    如何选择电阻值?

    此电路是否保持总线状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复。。。。Emrys Maler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持电路与信号不串联,而是连接在一个点;请参阅上面的示意图。

    为什么显示电源按钮电路? 这与您的应用程序是否有任何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Clemens:

    此示例设计取自 SN74LVC2G17数据表。

    根据此应用设计,总线保持电路以串联方式连接。 以下是 SN74LVC2G17数据表的示意图供您参考

    总线保持电路ha应连接 到信号 (例如:1A针脚必须连接到我们需要保持的任何信号,1Y应连接到具有串联电阻的同一针脚1A)。我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G17数据表中的示例不显示总线保持电路,而是显示按钮弹跳电路。 忽略它。

    您对总线保持电路的理解正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯