This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH1.6244万A:VOH (最小值)@Vcc=3.3V和IOL=-32mA

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090661/sn74lvth16244a-voh-min-vcc-3-3v-and-iol--32ma

部件号:SN74LVTH1.6244万A

您好,

我的客户想知道Vcc=3.3V和IOL-32mA时的最小VOH。
根据数据表,当Vcc=3.0V和IOL-32mA时,电压为2V。
那么,当Vcc=3.3V和IOL-32mA时,您可以说它应该是2.3V (2V +(3.3V-3.0V)?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;使用较高的耗材时,驱动器强度不会降低。

    (指定3 V,因为它是3.3 V±10%电源的最坏情况。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisch,

    感谢您的确认!

    此致,

    K.Hirano