This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC125:最小VIH

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091214/sn74ahc125-minimum-vih

部件号:SN74AHC125
主题中讨论的其它部件:SN74AHCT125

您好E2E:

当Vcc=5V时,此设备SN74AHC125DGVR的VIH最小值是多少? 数据表将VIH最小值指定为3.85V。 该值是否考虑到设备的完整工作温度范围-40C至125C? 如果我们在-5°C到60°C的狭窄温度范围内操作器件,仍需要3.85 V最低电压,或者3V等较低的电压就足够了?

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlo,

    推荐的工作条件是工作自由空气温度范围( -40C至125C)内的最差条件值。 我们使用线性插值在数据表中获取中间值。 5V时的VIH最小电压估计为3.38V。 请记住,所有数据表值都有少量的高频带,因此您测得的VIH最小值可能会更低。

    请参阅此常见问题 什么方法最适合用于估算数据表中给出的规格值? 有关详细信息和用于线性插值的Excel工作表。

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要使用3.3 V输入信号,请使用具有TTL兼容输入的设备,如SN74AHCT125。