This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH1T45:TI是否有更短的最大传播延迟解决方案?

Guru**** 2813715 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090090/sn74axch1t45-does-ti-have-shorter-max-propagation-delay-solution

部件号:SN74AXCH1T45
主题中讨论的其它部件:SN74AVC1T45

大家好,

由于系统信号速度越来越快,因此我的客户要求使用更短 的传播延迟级别换档解决方案。

从该器件的数据表中可以了解1.8V至3.3V的情况。最大 传播延迟为5ns。

那么我们的解决方案是否少于5ns? 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Paul,

    为什么他们确实需要这样短的传播延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dylan,

    客户没有说过,但比5ns (最大值)更短,有什么建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我建议使用SN74AVC1T45。