This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:当引脚PRE和CLR为H,而CLK为H时,输出是什么?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091221/sn74lvc2g74-q1-what-is-the-outputs-when-the-pin-pre-and-clr-is-h-while-clk-is-h

部件号:SN74LVC2G74-Q1

大家好,  

当引脚PRE和CLR为H,而CLK为H时,输出是什么?

我看到其他竞争对手的设备在此处标记为非低到高转换,而我们的设备标记为L。它们是否相同?  

 

Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mathew,

    这个设备的时钟是边缘触发的--也就是说,如果它不是上升边缘,它不会改变任何东西。 这由功能表中的向上箭头表示。 此条件下的输出将包含以前的状态。  

    此致,

    Sebastian