This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0.2324万:是否有任何Linux驱动程序?

Guru**** 2929910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091190/txs02324-is-there-any-linux-driver

部件号:TXS0.2324万

您好,
TI是否为TXS0.2324万 SIM MUX开发了任何驱动程序?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫,您好!

    否,没有适用于此设备的Linux驱动程序。