This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:电平转换器

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, SN74LVCH16T245, TXU0304, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090802/sn74lvch16t245-level-shifter

部件号:SN74LVCH16T245
线程中讨论的其它部件:ADS131E08,, TXU0304,SN74LVC16T245

您好,  

我想检查 SN74LVCH16T245是否适合用于ADS131E08和5V控制器之间的SPI通信。 是否可以向我指出一些应用说明或建议的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么选择16通道设备? SPI有四个信号,所以我建议使用TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他数字针脚(START等),总共有14个,所以我也打算转换这些针脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以在两个八通道组中的每个方向上安装信号,则可以使用SN74LVCH16T245。

    此器件具有总线保持输入;如果您需要上/下拉电阻器,则应改用SN74LVC16T245。

    请参阅数据表的10.2 部分中的典型应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。 仅供确认,如果我有1组输出信号和1组输入信号:

    1.要将输出信号从3.3V转换为5V,我可以将它们放在1B1-1B8 (3.3V)上,并将1OE和1DIR设置为低电平,这会将它们分别转换为1A1-1A8 (5V)。

    2.要将输入信号从5V转换为3.3V,我可以将其置于2A1-2A8(5V)上 ,并将2OE设置为LOW,将2DIR设置为HIGH,这将 分别将其转换为2B1-2B8(3.3V)。

    3.如果我不想从任一端进行转换,我可以将相应的OE设置为高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    请注意,设置/OE高仅禁用输出,而不禁用输入,因此您仍必须确保所有I/O引脚具有有效电压(靠近GND或VCC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!