This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:将HEF4046B更换为CD74HC4046A或SN74LV4046A

Guru**** 2664855 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A, SN74LV4046A, CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1090331/cd74hc4046a-replacing-hef4046b-with-cd74hc4046a-or-sn74lv4046a

部件号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他部件: SN74LV4046ACD4046B

大家好,

我希望用 CD74HC4046A或SN74LV4046A替换HEF4046B。 它们似乎是引脚到引脚选项,但引脚15有不同。 在Nexperia器件上,引脚15是调节电源的齐纳二极管输入,在TI器件上,它是相比较器输出。

任何一个TI器件中的Nexperia器件都可能掉落而不是Nexperia器件,这是否存在任何风险? 有什么保护电路的建议?

谢谢!

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想要相同的电气特性,请使用CD4046B。

    未使用的输出可以保持打开,因此如果电路中未使用齐纳二极管,则它将工作。 但是,如果使用了Zender二极管,则HC/LV设备将无法使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

    遗憾的是,我们的CD4046B与HEF4046B的引脚对引脚不兼容,因为封装尺寸不同。 您是否同意,或者我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nexperia的SO16 (SOT109-1)封装与TI的SOIC (D)封装相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    CD4046B没有相同的软件包,但其参数和功能相同。 Nexperia SO16的TI等效产品是SOIC (D)封装。 SN74LV4046A和CD74HC4046A提供相同的封装SOIC (D),但引脚和电气特性不同。 如Clemens所述,未使用的输出可以保持打开,但如果在电路中使用齐纳二极管,则HC/LV不能使用。  

    此致,

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Sebastian。 感谢对我所见内容的最终确认。 感谢您的帮助。 还要感谢Clemens!