This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS541:引脚编号和功能

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091928/sn74hcs541-pin-numbers-and-functions

部件号:SN74HCS541
主题中讨论的其它部件:SN74HCS244

您好,,ö m团队

您能告诉我为什么芯片定义的引脚编号和功能与推荐布局的引脚编号和功能不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜布局示例是从SN74HCS244中复制的。 但是,引脚是输入还是输出并不会真正影响布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Depeng,

    感谢您提请我们注意此事。 这是一个错误,我将在下一次数据表更新中修复此问题。 如Clemens所述,布局将保持不变,只需确保终止未使用的GND或Vcc输入。  

    此致,

    Sebastian