This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:UART应用的输入转换上升和下降时间

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, TXU0202, SN74AUP1T34, TXB0102, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091631/sn74avc2t245-input-transition-rise-and-fall-time-for-uart-application

部件号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他部件: TXU0202SN74AUP1T34TXB0102SN74AXC2T245

您好,TI团队:

我想将 SN74AVC2T245用于UART转换器(1.8V <=>3.3V)

但我担心 输入转换的最大上升和下降时间。  

UART速度约为1MHz,转换上升/下降时间约为15ns/V

但 SN74AVC2T245的极限转换上升和下降时间为5ns/V

 将SN74AVC2T245用于UART应用时有何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参见 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响CMOS设备?

    建议您在TXU0202可用时使用。 或者,使用2x SN74AUP1T34向上平移向下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的建议。

    使用TXB0102时存在问题,因此之后,TI工程师建议使用SN74AXC2T245, 其过渡上升/下降时间为10ns/V

    但我认为10ns/V仍然不符合UART转换上升和下降时间。 对吧?

    如果我们仍然使用 SN74AVC2T245 或 SN74AXC2T245,您会怎么看?

    因为我们的客户在 UART中使用SN74AVC2T245进行大量项目,而且看起来工作正常

    我会考虑 SN74AUP1T34 用于我们的项目。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接的常见问题描述了可能发生的情况。 交叉电流和振荡不一定能立即察觉到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Duong,

    为了补充Clemens所说的内容,此行为的严重程度也可能会因PVT而异。