This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:CAE模拟信息确认

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091724/sn74lvc8t245-q1-cae-simulation-information-confirmation

部件号:SN74LVC8T245-Q1

您好,专家,

SN74LVC8T245QPWRQ1是客户一侧的小批量生产。 客户需要多个参数来进行CAE模拟。 您能否帮助为客户提供这些参数? 谢谢

部件Nubmber
材料  
密度(kg/m3) 杨氏模量(MPa) 泊松比 屈服强度(MPa) 抗张强度(MPa) SN曲线 重量(g)
SN74LVC8T245QPWRQ1 软件包         / / /  
销钉              

此致

郭松贞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宋贞,

    我建议查看质量报告以了解此信息。 如果您无法找到详细信息,请联系 客户支持 团队,他们可能会通过此信息让您与合适的团队联系。