This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:电平转换I2C和PWM信号,从3.3V转换为1.2V

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1091516/lsf0204d-level-shift-i2c-and-pwm-signals-from-3-3v-to-1-2v

部件号:LSF0204D

大家好,

我计划使用LSF0204D将换档I2C信号(SCL和SDA)和PWM信号从3.3V调至1.2V。 数据表显示:"VRref_B (我的情况下为1.2V)建议在1.0 V高于VRref_A (我的情况下为3.3V),以获得最佳信号完整性。  此外, Vref_A必须设置为最低电压级别。

这是否意味着我不能使用此零件?

此致,

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_A = 1.2 V,Vref_B = 3.3 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu,您好!

    是的,您可以使用此零件,但您需要将其配置为上面提到的Clemens。